This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有输出电流限制的升压转换器

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM5158, MC33063A, LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254226/boost-converter-with-output-current-limit

主题中讨论的其他器件:MC33063ALM5155LM5156、LM5157 、LM5158

大家好、

我有一个客户希望使用具有内置输出电流限制的 DCDC bosot 转换器。  输入电压为7-8.4V (2s 电池)、输出电压为28V、以便为超级电容器充电。

我发现 MC33063A 可能适用于其用例、只是想知道我们是否为其提供更好的替代方案(可能是纯升压转换器拓扑)? 否则、我会推荐 MC33063A

谢谢!

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    您可以检查 LM515x 器件、

    具有外部 MOSFET 的 LM5155/LM5156

    带有集成型 MOSFET 的 LM5157/58

    它们是新一代升压控制器和转换器、可提供更多功能和性能。

    但请注意:所有这些器件(包括 MC33064)仅具有电感器峰值电流限制。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    谢谢你。

    从客户处更新后、其升压要求如下所示:

    • 完全集成的升压转换器从最低7.4V 升压转换器变为28V
    • 输入电流限制为 固定的0.6A 或更低 (可通过电阻器 I lim 配置将很好),带有软启动控制。
    • 用于升压转换器的集成 MOSFET (电感器可以是外部的)
    • 从 HV 侧到 LV 侧的反向保护、避免回流集成到封装中
    • 如果可配置的限值更好、则必须在超级电容器充电应用中纳入输出侧的电流限制和保护机制
    • 输出 OVP

    根据上述规格、是否有更合适的升压转换器?

    感谢您抽出时间。

    此致、

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    LM5158将提供上述大部分特性、但需要在外部添加以下项目:

    • 输入电流限制为 固定的0.6A 或更低 (可通过电阻器 I lim 配置将很好),带有软启动控制。
      软启动可用、但如果需要附加功能、例如输入持续电流限制、则需要在外部添加此功能
    • 如果可配置的限值更好、则必须在超级电容器充电应用中纳入输出侧的电流限制和保护机制

    此致、

     斯特凡