请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2845 大家好、
我的客户正在使用我们的 UC2845。 他们在他们的应用中发现 UC2845和 MOS 都会被打破。
并且他们会发现 RCS 上存在刻痕。
您能否帮助检查 ISENSE 引脚的电流限制、以及在此电流超出范围时器件是否会断开?
谢谢。
布赖恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Brian、
ISENSE 是一个输入引脚、绝对最大额定电压为6.3V。 这是一个高阻抗输入。
如果 RCS 具有烧痕、则其耗散的功率可能会超过额定功率。 没有更多的细节,我只能提出一些建议:
1. ISENSE 电压为1V。 您是否根据公式6进行设置、其中 ISENSE = VISION/RCS、其中 VISION = 1?
2.您确定电阻器的额定值是否正确? 如果您为 ISENSE 选择1A、则这是1欧姆电阻器、其额定功率必须为1W。
3.您是否有图8-3中建议的 ISENSE 引脚上的滤波器? 这不能为额定功率过低的电阻器提供保护、但可以节省 IC。

希望这有助于您快速入门。