This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015FSCEVM:当输出空载时为何输入电流较大?

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256816/lmr36015fscevm-why-is-there-a-large-input-current-when-the-output-is-no-load

器件型号:LMR36015FSCEVM

您好、TI  专家!

我的输入电压为50V、输出电压为7.3V、当输出为负载时、有30mA 输入电流。 与数据表相比、空载输入电流类型值为23uA、但 在实验中、输入电流约为30mA。 所以、 我想知道 为什么这个转换器有这么大的功率损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    23uA 是非开关 Iq。 在您的条件下、没有负载仍在切换。 您可以将 FB 拉高至大于 VREF、以测试非开关 Iq。

    此致、

    鸿嘉