This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:TLV62130RGTR 不工作

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255893/tlv62130-tlv62130rgtr-does-not-work

器件型号:TLV62130

大家好、 我使用 TLV62130RGTR 生成1.8V 和1.0V 电源、如图1和图2所示。 这两个原理图是相同的。

对于1.0V 电源、它正常工作。

对于1.8V 电源、它不起作用。

对于1.8V 电源、 我的操作如下

1)。 将 EN 引脚上拉至5V 并断开 R1112、1.8V 电源不起作用。

2)。 断开  R416和电感 L19的连接,然后断开    芯片 TLV62130RGTR 后的 I TEST 电路,芯片 TLV62130RGTR 后的电路 正常。

我现在该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    1.画面不是很清晰、1.8V 的 SS 电容器是3.3nF、对吧?

    在任何时候、此器件的 EN 电压不能比 VIN 高0.3V。 如果是、器件将损坏。 您可以检查您的操作顺序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    1.是

    2.好的。 明白了

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dong!
    如果没有其他问题、将关闭此 TT。