This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS766:有关 TPS76633引脚连接的问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256726/tps766-question-about-tps76633-pin-connection

器件型号:TPS766

大家好、

如果客户不使用 PG 功能、是否可以将 PG 和 NC/FB 引脚直接连接到 GND? 从方框图来看、对于这种情况来说似乎没问题、我要再次与您确认一下、谢谢。

此致

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    是的、如果客户未将 PG 引脚的功能用于 TPS76633DR、则可以将 PG 引脚和 NC/FB 引脚直接连接到 GND。

    由于 PG 引脚在内部具有开漏驱动器、因此与 VIN 电源轨内部没有连接。 对于33DR 选项、NC/FB 引脚也悬空。


    非常感谢、

    罗哈特·福加特