This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409-Q1:最小纹波电流

Guru**** 2523010 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409-Q1, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256695/lm3409-q1-minimum-ripple-current

器件型号:LM3409-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3409

您好!

LM3409-Q1数据表(SNVS602L)第8.3.4节介绍了实现可靠电流调节所需的最小纹波电流:

LM3409演示板用户指南(SNVA391D)第8节显示了替代设计的值表:

设计2和设计4似乎违反了最小纹波电流要求。

设计2的最小纹波应= 24mV/80mOhm = 300mA (但该表包含70mA 的 Delta_I_LED)。

设计 4的最小纹波应= 200mA (但表中包含60mA 的 Δ I_LED)。

设计2和设计4是否存在错误、最小纹波要求是否存在错误、或者我的理解是否存在错误?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Seth、  

      是电感器纹波电流、    是 LED 纹波电流。 如果没有 C5、它们具有相同的值、而如果电感器之后有 C5、则 LED 纹波电流将降低、并且值也不同。  

    例如、在设计2中、电感器纹波电流计算为350mA、高于300mA。