This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169:隔离式设计思想

Guru**** 2765495 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5169, LM5168FEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254707/lm5169-isolated-design-idea

器件型号:LM5169
主题中讨论的其他器件: LM5168FEVM

大家好!

我们只想为以下参数设计一个隔离式电源。  LM5169是否适合此类设计?  

 

Vin = 18V–85V DC

Iout = 0.4A - 0.65A 、大约该值为我们可以接受的值

Vout= 5V -大约此值为7V 对我们来说是可接受的

 

 

此致

托尔加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    LM5169适用于此处。 您是否对初级侧(非隔离式) Vout 的大小有任何想法?   之间的差异?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    感谢您的及时响应。 我们不会使用初级侧(非隔离式) Vout、因为我们只需要一个隔离式 Vout。 我们是否可以这样使用 LM5169?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tolga

    是的、这里可以使用 LM5169套件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    非常感谢您的帮助。 最后一个问题、您对变压器有何建议? 在检查评估板 LM5168FEVM 时、我们看到 LPD5030V-333MR Coilcraft 电感器已用于类似的输入和输出。 我们可以使用相同的功能吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tolga

    让我先检查一下、然后再回来。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tolga

    LM5168FEVM 上的变压器应该适合您的应用。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI

    非常感谢您的帮助。