您好
我使用 UCC28220设计了一种交错式3开关正向电路。 (3开关正向电路参考 TI 专利数据。 请参阅附件。 文件: 04克服双开关正向的占空比限制- EE times.pdf)
我设计了一个具有交错式3开关正向的1000W (12V、84A) SMPS。
但是、大于100W 的输出运行无法正常工作、FET 会发生短路损坏。
1) 1)请检查我设计的电路和变压器设计是否存在问题。 (频率设置:250kHz、占空比46.79%、有关详细规格、请参阅随附的仿真数据)
2) 2)另外、TI 建议的占3个开关中67%的占空比真的可行吗?
谢谢你。
e2e.ti.com/.../01-SCHEMATIC-_2D00_-Three-Switch-Forward-_2800_1000W_2C00_-12V_2C00_-84A_2900_.pdf
e2e.ti.com/.../02-TRANSFORMER-_2D00_-Three-Switch-Forward-_2800_600W_2C00_-12V_2C00_-50A_2900_.pdf
e2e.ti.com/.../04-Overcoming-the-Duty-Cycle-Limits-of-the-Two_2D00_Switch-Forward-_2D00_-EE-Times.pdf
e2e.ti.com/.../03-Simulation.zip