This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944L:4ms 故障计时器复位条件

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25944L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256027/tps25944l-4ms-fault-timer-reset-condition

器件型号:TPS25944L

当 I (LIM)< I (LOAD)< I (FASTRIP)时以及一旦计时器超过 TCB (dly)(4ms)、TPS25944L 会运行故障计时器、从而导致器件关断。 当 I (LOAD)< I (LIM)时、故障计时器是否复位为零?

在我的应用程序中有重复性 i (load)峰值> i (Lim)。 这些 I (LOAD)峰值的时间很短(40µs)、占空比为16.67ms (60Hz)。 在这些 I (LOAD)峰值 I (LOAD)< I (LIM)之间。 此行为已经迫在眉睫、TPS25944L 不得关闭。 仅当 I (LOAD)峰值> I (LIM)超过故障计时器 TCB (dly)(4ms)时、TPS25944L 才必须关闭。 这是否是 TPS25944L 可实现的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    当电流降至 ILIM 以下时、故障计时器复位为零。 因此它应满足您的应用要求。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的帮助。

    计时器是在降至 ILIM 以下还是在延迟时间后立即复位为零?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    它应该会立即发生。

    此致

    G·库纳尔