This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:使用 RDY 引脚本身启用栅极驱动器

Guru**** 2924880 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256656/ucc21750-gate-driver-enable-using-rdy-pin-itself

器件型号:UCC21750

尊敬的:

在 UCC21750中、EN 引脚默认被禁用、我们可以使用 RDY 输出来上拉 EN 引脚吗?

谢谢。此

 

致、 阿诺普·库马尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    感谢您的联系。 要启用栅极驱动器、EN 引脚应为高电平、因此建议使用上拉电阻并连接到 VCC。 RDY 也上拉至 VCC、因此它们可以并联。  

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了、我只是想 如果电源正常故障、需要禁用栅极驱动器。  

    感谢 Pratik 为您提供的时间。

    此致

    阿诺普