This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:电感器选择

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256086/tps55289-inductor-selection

器件型号:TPS55289

您好、团队成员:

我的客户为 TPS55289选择电感值、该电感值仅用作降压转换器。

他将在以下条件下使用该器件。

数据表指出建议的电感器值为1uH 到10uH、但他想使用15uH、因为他要将电感器纹波电流设置为30%。

将 TPS55289与15uH 电感器配合使用时是否存在任何问题?

此致、

桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    我是否可以知道客户仅为 Buck 模式选择此选项的原因? 用于实现 I2C 功能?

    对于较大的电感器、需要为此更仔细地优化环路补偿参数。  

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryce - San:

    客户选择此器件是因为它具有 I2C 功能和可调节电流限制功能。

    感谢您的回答。

    此致、

    桑原启