This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:TLC59116ITP 驱动器无法开启整个亮度范围

Guru**** 2582705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248880/tlc59116-tlc59116itp-driver-cannot-turn-on-full-brightness

器件型号:TLC59116

您好!

我正在使用 TLC59116ITP 并使用由 MCU 通过 i2c 控制的 PWM 来控制16通道 LED。

每个通道具有2个串联 LED (Vf = 2V/LED)

驱动器硬件设置为每通道0.1A、使用180欧姆1%电阻器。

但是、我们无法使用 MCU 以100% PWM 进行控制、我们只能在 I2C 总线崩溃之前最多增加10%。

您对此有什么建议吗?  这是因为驱动程序过载吗?

原理图已 附加  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pongpet:

    我不确定我是否准确理解您的意思、您是说输出电流无法达到设定值、而只达到设定值的10%? 您能告诉我 LED 阳极的电压吗? 希望能更详细地解释 I2C 总线崩溃时发生的情况。 谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们可以使用 PWM 仅增加10%的亮度。

    我为每个通道使用2个串联的 LED

     具有以下规格

    VOP = 2.2V

    IOP/IF = 17 mA / 25mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pongpet:

    我想知道输出上的压降是否较低。 这可能是原因。 您能告诉我 VLED 电压吗? 然后、可以计算输出电压是否满足输出 电流的能力。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LS65040001-_8F893C68F866_.pdf

    我已经附上了我们的 LED 数据表。 可以在此处找到更多详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pongpet:

    我所指的不是 LED 的正向电压、而是 LED 阳极上的电源电压。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared

    好的、我看到、我们向 LED 的阳极施加5V 的电压、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pongpet:

    我想这可能是输出上的净空电压不够的原因。 在这种情况下、您能帮助测量输出电压吗? 我将在我们的 EVM 上进行测试、以进行确认并稍后回复。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pongpet:

    抱歉、最近更新。我在 TLC59116EVM 上进行了测试、当使用1k Ω 作为外部电阻器时、余量电压约为0.75V。 因此、我认为输出电压很可能不够。 希望它可以帮助你!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared
    感谢你的推荐

    到目前为止、我已将 LED 的电源电压从5V 增加到9V、 我将再次向您更新测试结果  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pongpet:

    希望它可以帮助您、期待您的回复!  

    BR、Jared