This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:如何使用28951实现多模块并行连接和大容量负载?

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256659/ucc28951-how-to-use-28951-to-achieve-multi-module-parallel-connection-and-large-capacity-load

器件型号:UCC28951

你好

UCC28951是否适用于800V 输入、12V 输出、300W 直流/直流转换器的设计?

如果我想实现多个模块的并联使用、我应该如何设计它?

如果要实现10000uF 的大容量负载、应该如何设计它?

谢谢你。

跟读

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiabin:

    单个 UCC28951足以支持300W 下的12 VOUT。 您可以使用一个控制器轻松完成此操作。 如果您选择使用多个控制器、这里的 应用手册 显示了如何使用同步引脚来创建具有多个控制器的领导者-跟随者设置。  

    如果这些是您并联的独立电源模块、那么一种方法是使用负载共享控制器、可能是使用 OR-ing 控制器。  e2e.ti.com/.../0451.Current-Sharing-in-Redundant-Systems-_2800_1_2900_.pdf

    设计如此大的 COUT 面临的最大挑战是软启动和浪涌控制。 如果这些模块预计是热插拔模块、您可能希望查看我们的 OR-ing 控制器和电子保险丝。 这有助于防止浪涌进入大容性负载。  

    我希望这可以回答您的问题。