This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753AEVM-001:该反激式转换器的输出功率能力

Guru**** 2812385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23731, TPS23753AEVM-001, TPS23753A, TPS23754, TPS23751, PMP9175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248276/tps23753aevm-001-output-power-capability-of-this-flyback-converter

器件型号:TPS23753AEVM-001
主题中讨论的其他器件: TPS23753ATPS23754、TPS23731 TPS23751、PMP9175

您好!  

我对反激式/有源钳位设计相对比较陌生。

您能否向我介绍此设计的器件/元件(TPS23753AEVM-001)、它将 PoE 输入的输出功率限制为7W、将12V 适配器输入的输出功率限制为4W?

也就是说、我是否可以通过调整从这个电路中获得15W-20W 的功率?

谢谢

艾哈迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    感谢您的联系!

    直流/直流转换器应用峰值电流模式控制。 电流检测电阻器可能会导致输出功率受限。 同时、当输入电压不足时、反激式变压器不适用、PWM 控制器有时会达到其最大占空比。

    -当您使用 VDD 和适配器时,您的 PoE-RTN 电压是多少?

    -您能分享反激式变压器的产品说明书吗?

    您可以尝试将电流检测电阻器(原理图中的 R10)降低到~0.2 - 0.3欧姆、然后重试。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设计基于 TPS23753A-EVM001




    -这是我的原理图,我相信 PoE-RTN 在 VDD 中是48V,在适配器模式中是12V;

    - 使用的部件是 TPS23753A ,数据表可在网上获得

    -根据提供的信息,降低 RCS 仍是一个选项吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    对于反激式转换器、输入电压= 12V - 57V (最大 PoE 输入)通常是一种具有挑战性的设计。  

    在12V 适配器输入下、电流检测电阻上的电流可能达到1A。 使用0.56R 电阻器时、它可能会导致 CS 引脚电压过高、无法将占空比 VCS (max)钳制为0.5V、通常我们希望它在满载条件下小于0.3V。  

    此外、TPS23753A 适用于1类 PoE 额定功率(~13W)。  如果您需要2类 PoE 电源(~25.5W)、建议使用 TPS23751/2、TPS23754/6或 TPS23731/4。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:  

    2个问题:

    TPS23753A 专为1类 PoE 额定功率(~13W)而设计,为什么 TPS23753A-EVM001在 PoE 和12V 输入的情况下只说5V/1.2A 和5V/0.8A ? 总和明显小于13W。 是否有方法可以在输出端获得至少10W 的功率?

    -这些建议的器件中是否有任何一个与 TPS23753A 引脚对引脚兼容? 能否重复使用铜并只更改 BOM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    感谢您的答复。  

    - 1类 PoE 功率有4种等级, PD 侧的最大功率为13W。如果输出功率小于13W * PD 端端效率(从整流器到输出电压),您可以在0类或3类配置中使用 TPS23753A (通过更改分级电阻值)。

    类别

    类型

    PSE 处的电源

    PD 时的功耗

    0

    1

    15.4W

    13.0W

    1

    1

    4W

    3.84瓦

    2

    1

    7瓦

    6.49瓦

    3

    1  

    15.4W

    13.0W

    4

    2

    30瓦

    25.5W

    到目前为止,我们还没有 TPS23753A 的引脚对引脚兼容产品。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIANG:  
    -根据 原理图,分级电阻设置为1270Ohm ,即0级(13W 输出功率)。 同样、为什么 TPS23753A-EVM001在仅使用 PoE 和12V 输入的情况下显示5V/1.2A 和5V/0.8A?  为什么不使用13W(5V/2.6A)?  请具体答复此问题、
    这是不是因为选择的 RCS 涵盖12V 到 PoE 输入(57V)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我认为  使用12V 适配器时、TPS23753AEVM-001设计的直流/直流转换器的功率为~ 4W。  

    例如、此处使用的反激式变压器(POE70P-50)具有0.65A 的峰值电流。

    当转换器在12V 输入和4W 负载下工作时、电流已经为0.69A。 在13W 下工作时、反激式变压器的峰值电流将超过过多、导致磁通密度达到饱和。  

    如果您想要使用 TPS23753A 的5V 2.3A 设计、可以参考 PMP9175 (https://www.ti.com/tool/PMP9175)。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我现在将关闭该主题。 如果您还有任何问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、谢谢、当我拿到测试板并尝试时、我将打开一个新的 TT