This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61163A:占空比输入分辨率

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252784/tps61163a-duty-input-resolution

器件型号:TPS61163A

大家好、

在标题中、我想看看我们的解决方案是否可以检测到低于0.5%的 PWM 占空比。 我问是因为根据我们的客户测试结果、0.1% PWM 占空比平均电流高于0.3%/0.2%。

我们使用仪表进行测量。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    您是否是说"PWM 占空比"是 EN 引脚单线编程脉冲占空比?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    根据讨论、我们的精度无法控制 uA 值。 哪个块会影响精度?  

    是否有可能将该规格添加到数据表中?


    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    模拟调光控制块与 LED 亮度有关、电流设置下降时精度会降低。 但我认为很难在数据表中添加相关规格。

    Br

    帕特里克