This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5954颜色数

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5954, TLC5945, TLC69601, LP5860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253435/tlc5954-number-of-colors

器件型号:TLC5954
主题中讨论的其他器件: TLC5945TLC69601LP5860

您好!

TLC5954能够处理什么位深度? 即、每个 LED 能够显示多少种颜色?

如果   TLC5954的位深度不至少是24位…… 是否有 可以替代 IC 的引脚兼容替代产品?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们的专家不在办公室、我们将在您回来后回复您的问题、感谢您的耐心等待。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    TLC5945 (MC + BC)的亮度选项只有10位。

    由于我不清楚您的应用要求、您可以检查  TLC69601  可满足您的要求。 或者、我建议  LP5860  可满足位深24位的要求、并添加所有模拟调光和 PWM 调光。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    感谢您提供 TLC69601和 LP5860的建议、我将详细介绍这些建议。

    据我了解、TLC5954的亮度选项是全局性的。

    我想知道使用 TLC5954的每个独立 LED 可以使用多少种颜色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我不确定您的颜色定义、是否可以理解为用于修改 模拟调光(色电流、点电流)和 PWM 调光等亮度的调光选项? 如果这样、我认为 TLC5945可以修改12位(4096步长)* 6位(64步长)颜色、您可以参考下图。

    但我认为、如果您需要进一步调整、LP5860是更好的选择。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:感谢您的答复。

    颜色(例如):

    通道 OUTB9、OUTG9、OUTR9设置为输出颜色十六进制 #9727A6

    通道 OUTB4、OUTG4、OUTR4设置为输出 颜色十六进制 #A7C4A0

    和低于1GHz 协议。

    TLC5945 我同意、使用灰度 PWM 可以实现这一点... TLC5954 似乎缺乏这样的功能。

    以上示例、其中 TLC5954

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    很抱歉、您输入的器件型号不正确。

    是的、我同意 TLC5954缺少这样的功能。 仅具有模拟调光功能(3位最大电流控制和8位亮度控制)。 根据功能方框图、此器件没有 PWM 调光功能。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    没问题-我理解错字。

    如果 TLC5954缺少 PWM 调光且仅具有模拟调光、则对每个单独的 RGB LED 的控制程度如何? (控制权是按通道进行的、而不是全局控制?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    尽管 MC 控制是所有输出的全局控制、 亮度控制(BC) 该值为7位。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以将各个通道分别设置为不同的7位亮度(例如、 OUTG2 设置为0b0011101、并 OUTG4 设置为0b1111111)?

    如果是:您能帮助我了解如何实现这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    抱歉、 BC 是集体控制。 因此、它可以意识到、  输出 设置为0b0011101、并 OUTG 设置为 0b1111111。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、好的- 要使一个 LED 上的"绿色"变暗、所有 LED 上的绿色必须"变暗"... 我是否理解正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    是的、您答对了!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    如果 TLC5954上的每个单独(非全局)红色、绿色、蓝色通道只能被打开和关闭... 这意味着 TLC5954 具有 一个"3位调色板"、相当于能够显示多达 8 不同的颜色。

    我是否理解正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    是的、没错。 但请注意、TLC5954不仅具有灌电流开/关功能、还具有亮度控制功能。

    BR、Jared