This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146-Q1复位

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255099/lm5146-q1-lm5146-q1-reset

器件型号:LM5146-Q1

我们将 LM5146-Q1 IC 用于48V 至13.8V 直流/直流转换器。 我已按如下所示附上原理图。  

输出将会调节 EV 的电源。 我们看到了一个过渡输出电压压压降、即13.8V 下降至4V 或更低并且持续不到1秒、然后再次恢复。 有时,它下降了几毫秒,并再次恢复。 同样的直流/直流转换器已经通过了30V/M 级的抗辐射干扰测试

它是 非常罕见和随机发生。

为什么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生该 VOUT 压降问题时是否有任何负载? 您是否测试了电流限制?

    VCC 是保持正常工作还是与其他任何东西保持联系?

    此外、我们不建议使用 LO 栅极电阻器 R10、理想情况下也就是0Ω。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、负载必须小于3.4A。

    对直流/直流转换器进行独立测试、直到达到12A、而不会出现任何输出电压下降。

    向低侧 MOSFET 的栅极添加1欧姆电阻可减少开关节点的振铃。

    VCC 在内部生成。 我们尚未连接到输出等任何其他源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这些中断期间、您是否具有波形? VIN、SW、VOUT、VCC?

    您能否共享布局以供查看?

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享您的邮件 ID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已在 E2E 上向您发送消息。

    -奥兰多