This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:挂起模式自动

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252717/tps25750-suspend-mode-automatic

器件型号:TPS25750

您好!

我想了解 当 IC 进入此模式时 PD 控制器 FET 是否会关断? 或者、我们是否需要在固件或硬件中执行某些操作以确保没有电流消耗?

此致、

安布罗维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、  

    感谢您与我们联系!

    我将与我们的专家核实、并在星期五之前与您联系。  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、  

    感谢您的耐心。  

     选中"USB Suspend Supported"复选框时、PD 控制器将通过供电方能力消息发送此信息。 我们的 PD 控制器固件无法处理此后发生的行为、这意味着 FET 不会关闭。

    我不确定具体的行为是什么、但我的假设是、如果接收端也支持此模式、它会发送5V/0A PDO。  

    此致、  

    Aya