This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754EVM-383:PoE 电路无法成功运行

Guru**** 2509735 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251012/tps23754evm-383-poe-circuit-cannot-operate-successfully

器件型号:TPS23754EVM-383
主题中讨论的其他器件:PMP9563

我们发现根据原理图馈电后电路没有输出;但在取消 U21后 POE 输出了12V 电源,但在这种情况下发现 MOS 的 VDS 达到220V。请帮忙分析,谢谢。

e2e.ti.com/.../3364.vx700ar_5F00_230600.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系! 我们在您的原理图中看到了一些问题。 解决这些问题可能有助于得出正确的 Vout。 此外、您还可以参考 PMP9563 (www.ti.com/.../PMP9563) 、了解12V、2.5A 的 ACF 设计。

    1. AUX 绕组设计最好是另一个正向转换器而不是整流器。 由于整流器辅助电压与输入电压相关、而且根据 PoE 标准、输入电压可能在37V 至57V 之间变化、这使得 VCC 具有较宽的范围。 而基于正向转换器的电路(下图中的 D15、D16、L7)可以使 VCC 电压成为调节输出电压的固定比率。

    2.如果不使用 APD,需要将它连接到 RTN。 如果 VADP 与 VDD 耦合、则将其保持断开状态可能导致 PD 的热插拔关闭。

    3.有时 GAT2的大电容值可能会导致启动问题。 您可以尝试使用0.22–0.47 uF 来查看是否有任何改进。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Runtao、

    我现在将关闭该主题。 如果您还有任何问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂