This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:连接至 LP-MSPM0G3507

Guru**** 2520670 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507, MSPM0G3507, TPS25750EVM, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251946/tps25750evm-connecting-to-lp-mspm0g3507

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:LP-MSPM0G3507MSPM0G3507、、 TPS25750

您好!

我们需要将 TPS25750EVM 连接到 LP-MSPM0G3507来进行测试。 MSPM0G3507将充当 I2C 主器件、并向 TPS25750寄存器发出读取/写入命令。 我们如何连接两个板? 我们将 J6上的引脚8和10连接到 MSPM0G3507上的 SDA 和 SCL 引脚、但这样不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramzi:  

    感谢您与我们联系!

    我正在研究板连接、并将在周四前回复给您。

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramzi:  

    感谢您的耐心。  

    下面是 EVM 上的 J6连接器原理图。 此处可以看到、I2Cs_SCL 和 I2Cs_SDA 的电阻器未组装。 您需要为这些电阻器进行蓝线连接、以便将 EVM 上的从器件线路连接到  MSPM0G3507。

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、  

    Aya