This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:如果 TPS2549配置为 CDP 模式、它是否支持 DFP 和 UFP 端口?

Guru**** 2814585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251737/tps2549-tps2549-support-dfp-and-ufp-ports-if-it-s-configured-in-cdp-mode

器件型号:TPS2549
主题中讨论的其他器件: TPS2540

如果将其配置为 CDP 模式、TPS2549将支持 DFP 和 UFP 端口? 如果使用全速数据传输、那么数据速率是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、  

    感谢您与我们联系!

    您能在此处进一步说明您的申请吗?

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在上述 TPS2549 IC 的 CDP 模式下、通过 DP 和 DM 线传输数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、  

    我将与我们的专家进行仔细检查、并在明天与您联系。  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    您能告诉我一下 TPS2450和 TPS2549EVM 之间的区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、

    您是指 TPS2540吗?

    此致、  

    Aya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    是的、 TPS2549EVM 和 TPS2540EVM 板之间的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、  

    TPS2549较新、具有更多特性、例如 USB 电缆压降补偿。  这两种器件都具有集成的 USB 2.0高速数据线路开关。 有关更多信息、请参阅其产品页面上的功能说明:  

    TPS2549: https://www.ti.com/tool/TPS2549Q1EVM-729 (此 EVM 通常用于汽车电子应用)

    TPS2540: https://www.ti.com/tool/TPS2540EVM-623

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用将数据发送到 TPS2540 EVM 板的上部端口的主器件和在 JE 连接器接收数据的从器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、  

    是的、您应该能够做到这一点。 如下所示、上部端口(J3:A)将数据发送到 J2。   有关更多信息、请参阅 EVM 用户指南中的测试设置部分。  

    此致、  

    Aya