This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:所需的 PBI 电容值

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610EVM-532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256385/bq28z610-r1-required-pbi-capacitor-value

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610EVM-532

关于 PBI 电容器、数据表中说明了建议的值:2.2μF~μ F。

但是 、BQ28Z610EVM-532使用 TDK:C1005X5R1C225M050BC、直流偏置压降很大。

没问题吧?

请让我了解选择此电容器的背景。

实际的最小值是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Satoshi,

    PBI 是备用电源输入引脚。 这意味着仅当 Vpack < Vshutdown 时才会出现 PBI 电源引脚(见下方)。 在大多数情况下 、根据上图、所选的 PBI 电容器似乎始终在1.5uF 至2uF 范围内工作。



    值得一提的是、我们的评估板不是参考设计。 对于大多数设计来说、这是一个起点、但客户应自行进行设计。  

    此致、
    何塞·库索