This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GPCCHEM:CHEMID 失败报告

Guru**** 2616615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252938/gpcchem-chemid-failed-report

器件型号:GPCCHEM
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80

尊敬的支持部门:

我正在尝试一个充电和放电周期、以便获取合适的化学 ID 来完善 BQ40Z80上的学习周期。

我使用 的是3S 配置、在应用的 C 率下进行了充电循环、我等待了2个小时、在应用的 C/10放电(即200 mA、因为电池是2000 mA 释放的)、然后我等待了5个小时。 我上传了 zip 文件,我得到了你可以在附件中找到的报告:我需要放电至少10小时(我无法在任何地方找到这个信息),在我的日志文件(见附件)我放电了9小时30分钟左右。  

我认为我需要再次完成整个过程:我能否以较低的放电率(例如180 mA)实现10小时的这一要求?

提前感谢您。

Br、

乔治

e2e.ti.com/.../5428.Registers.loge2e.ti.com/.../4762.GPC_5F00_report.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giorgio、

    您也可以较低的放电速率、即使低至 C/20

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    感谢您的回答:我将在较低的 C 率下尝试另一个周期、我会告诉您。

    Br

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    我附加了报告文件:我无法成功完成循环。

    产生错误的-22mA 不是放电引起的、我不知道它们是什么。

    我关闭12小时42分钟,我仍然得到错误消息高放电率。

    你要做什么? 我认为这个周期是按照所有规则执行的。

    谢谢!

    Br

    乔治

    e2e.ti.com/.../6052.GPC_5F00_report.txte2e.ti.com/.../3146.registers.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    我可以给你一个更新:我编辑的日志文件,我打开它用记事本,我写入值"0"立即在 当前充电电流的最后一个值后,我得到了所附的报告。  

    -我可以认为这份报告是合法的吗?

    -最好的匹配,即 chem ID 202不支持涡轮模式2:这是一个关键的方面?

    谢谢!

    Br

    乔治

    .e2e.ti.com/.../6747.GPC_5F00_report.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何相关的更新吗?

    Br

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giorgio、

    手动将-22更新为0将导致数据匹配不良、因为电池特性将不匹配。 您需要找到-22mA 的源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    BQ40Z80可能是由充电结束后驱动 LED 一段时间的 BQ40Z80引起的-20 mA。 您认为我需要重复整个循环吗?

    您能回答一下吗?

    -最佳匹配项是 chem ID 202不支持 turbo 模式2:这是关键方面吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giorgio、

    需要重复整个周期。

    如果您在应用程序中使用 TURBO 模式2功能、则该功能至关重要、否则它不相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将重复整个周期、我证明了 LED 是那些20 mA 的原因。

    顺便说一下、我没有在我的应用中使用涡轮模式。

    我会告诉你。

    非常感谢、

    乔治  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    我设法在没有任何错误警报的情况下完成循环、并且得到了我的报告:结果与上一个略有不同、我希望成功执行学习循环。

    谢谢!

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需确保报告中的误差在3%以内、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    我认为最好的搭配就是完美的

    e2e.ti.com/.../5228.GPC_5F00_report.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2086是比较好的匹配