主题中讨论的其他器件:BQ40Z80
尊敬的支持部门:
我正在尝试一个充电和放电周期、以便获取合适的化学 ID 来完善 BQ40Z80上的学习周期。
我使用 的是3S 配置、在应用的 C 率下进行了充电循环、我等待了2个小时、在应用的 C/10放电(即200 mA、因为电池是2000 mA 释放的)、然后我等待了5个小时。 我上传了 zip 文件,我得到了你可以在附件中找到的报告:我需要放电至少10小时(我无法在任何地方找到这个信息),在我的日志文件(见附件)我放电了9小时30分钟左右。
我认为我需要再次完成整个过程:我能否以较低的放电率(例如180 mA)实现10小时的这一要求?
提前感谢您。
Br、
乔治
e2e.ti.com/.../5428.Registers.loge2e.ti.com/.../4762.GPC_5F00_report.txt