This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:是否可以通过 BQ 器件提供5V 电压?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255608/tps25750-possible-to-source-5v-via-the-bq-part-instead

器件型号:TPS25750

您好!

如果我理解正确、对于受电方/供电方配置(配置工具中的默认配置、如下所示)、5V/3A PPO 是通过5V 稳压器提供的、而不是来自 BQ。 是否可以在配置工具中进行更改? 我仍然可以连接5V 电压(最高提供~1A 电 流)、但在我们当前的设计中、5V 稳压器无法处理最坏情况下消耗的总电流、而 BQ 可以访问电池组中的电池。 如果我们可以始终使用 BQ 来提供输出电流、这将简化我们的设计。  

谢谢。

埃里克城堡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    是的、可以通过将5V 3A PDO 电源路径从默认 PP5V 切换到 PP_EXT 来实现。 此操作在0x32 TX 供电方能力寄存器中完成。  虽然 TPS25750支持该功能、但网络 GUI 目前不支持该功能。  

    要更改此设置、您需要使用嵌入式控制器 EC 通过正确的数据位写入0x32 TX 供电方能力寄存器。  

    应将字节2位1:0设置为10b (PDO1是5V 合约)。 这会将 PDO1设置为使用连接到 EVM 上 BQ 器件的 PP_EXT1电源路径。 这需要连同 TI.com 上技术参考手册中指定的正确 PDO1内容一起写入 PD 控制器上的寄存器0x32。

    注意:PDO1以上的所有 PDO 只能使用通过 BQ 器件运行的 PP_EXT1电源路径。 话虽如此、使用 PDO1仍是启动所必需的。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息 Alex!

    但是、我们今天尝试了这种方法、却无法使其正常工作。 我们尝试了以下方法:

    解决方案1)写入寄存器0x32以将 PowerPathForPDO1调整为01b、然后发送'SSrC'命令。 此时、USB-C 负载无法检测到该器件。

    重新开始:

    解决方案2)将 PDO1调整为最大1A、并在3A 时添加另一个5V PDO (因为任何后续 PDO 都将自动从 PP_EXT1获取)。 负载检测到器件、新的 PDO 出现在列表中、但选择它会导致 TPS 复位。

    对我们做错了什么有任何想法吗?

    谢谢。

    埃里克城堡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您使用的是 TPS25750D 还是 TPS25750S? D 版本具有两个内部电源路径、而 S 版本具有一个内部和一个外部电源路径。 在 D 版本 TPS25750D 中、即使对寄存器进行写入操作、也无法通过 PP_EXT1将 PDO1电源路径更改为供电。 PDO1必须使用 PP5V。 对于 TPS25750S、这是可能的。  

    我咨询了团队、关于使用两个5V PDO、PDO1通过 PP5V 为5V、PDO2通过 PPHV 或 PP_EXT1为5V。 但是、PD 控制器固件不允许这样做。

    请检查您使用的是 TPS25750D 还是 S。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的澄清。 是的、我们目前正在使用 D 器件(EVM 参考设计)、这就说明了它不起作用的原因。  

    如果我理解正确、我们可以切换到 S 版本并添加一些外部 FET、然后我们可以通过 PP_EXT1切换该器件以提供5V 的电压?

    谢谢。

    埃里克城堡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    是的、回答正确。 S 版本 EVM 在板上有这个外部开关。 如果您正在设计自己的系统、则需要添加该外部开关 PP_EXT1。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    TI 是否有任何使用 S 版本的参考设计? 我们当前的设计基于 EVM、具有 D 版本和 BQ25792QM。

    谢谢。

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    在 TPS25750数据表的"TPS25750S -布局"部分下有 TPS25750S 的示例原理图和布局提示。  

    虽然我不相信我们具有 S 版本的官方参考设计、但您可以遵循 TPS25750S 数据表中的信息。

    e2e.ti.com/.../4861.tps25750.pdf

    此致!

    亚历克斯