This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DJEVM:MX25L8006EM1I-12G 的作用

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255903/tps65987djevm-the-role-of-mx25l8006em1i-12g

器件型号:TPS65987DJEVM

大家好、

你告诉 MX25L8006EM1I-12G 在 EVM 中的角色吗?

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    此部件是一个8Mbit SPI 闪存 IC。 它用于存储来自应用程序自定义 GUI 和固件补丁的配置集。

    当您将 micro-USB 电缆连接至 EVM 时、GUI 中的配置将被发送至 Tiva、然后通过 I2C 发送至 PD 控制器。 数据将通过 PD 控制器传递并通过 SPI 发送到闪存。 这就是我们需要在使用 GUI 刷写到 PD 控制器后执行下电上电的原因。 当 PD 控制器运行时、它将使用加载到 SPI 闪存的配置中定义的设置。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex:

    实际系统中需要闪存、还是仅 EVM 需要闪存 IC?

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    从技术上讲、系统中不需要闪存 IC。 然而、闪存是除了基 ROM 之外外部非易失性存储器的唯一来源。 如果 系统中没有使用闪存 IC、则每次移除 VIN_3V3时、都需要对 PD 控制器应用正确的配置。 这是因为配置会直接修补到集成 SRAM、即易失性存储器。 可以使用我们的技术参考手册中介绍的补丁捆绑包更新任务来执行此操作。

    如果使用闪存 IC、则可以通过 SPI 将配置加载到闪存中、并将其保存在非易失性存储器中、以便在启动时自动加载到 PD 控制器。 每次使用闪存 IC 时无需修补。

    请参阅下面的技术参考手册:

    e2e.ti.com/.../TPS65987DDH8DH_5F00_slvubh2b.pdf

    此致!

    亚历克斯