This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:充电端口选择问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236860/bq25703a-charging-port-selection-problem

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: EV2400

您好、TI 团队、

终端设备使用 BQ25703A 为 2节锂离子电池(7.2V-8.8V)充电、并且有两个充电端口、一个是无协议直流充电(具有具有不同输入电压的不同适配器)、另一个是支持 PD 协议的 Type-C 快速充电端口。 对于充电端口弯曲我们有一些问题、细节如下:

1) 当两个充电端口都插入了适配器时、哪个充电端口将优先? BQ25703A 是否具有内部判断机制?

2) 2) 如果终端设备已经插入了一个适配器用于充电、则在插入另一个 具有更高优先级的适配器时、BQ25703A 是否会自动切换?

3) 3) 如果两个 充电端口都 插入了适配器、 那么在移除较高优先级的充电器时、是否可以快速切换到较低优先级的充电端口?  如果是、则 中断时是否存在电压骤降?

4) 4) 使用直流充电端口进行充电时、BQ25703A 可以达到的最大充电电流是多少?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    感谢您的查询、但 BQ25703A 不支持您所描述的端口选择功能。 它仅支持一个适配器、因此您描述的功能必须在片外实现。  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    非常感谢您的回复。 现在我们有一个新的问题、即、我们希望适配器连接时电池不会放电、我们的客户反馈、   当 BQ25703A 应用于平板电脑 项目时、连接适配器时电池会放电。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    在 NVDC 选型期间、BQ25703A 生成的 VSYS 略高于 Vbat 电压。 它优先于适配器电源、而不是电池电源。  除非系统具有重负载、否则不应对电池放电、例如、当系统负载超过适配器功率能力时、系统负载会强制充电器处于补充模式。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    非常感谢。 我们还 想知道如何设置寄存器、以便在连接适配器时、在有电池和没有电池的情况下正确加电。 您能给我们一些建议吗?

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    请参阅我们的用户指南以获取分步说明。  

    https://www.ti.com/tool/BQ25703AEVM-732

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    我们已根据您的建议设置寄存器、但没有电池、器件仍然无法正常加电。 寄存器设置如下:

    [62.263749][ T2079] REG0x0 : 0x20e
    [62.264427][ T2079] REG0x2 : 0x11c0
    [62.265070][ T2079] REG0x4 : 0x2260
    [62.265648][ T2079] REG0x6 : 0x200
    [62.266223][ T2079] REG0x8 : 0xa00
    [62.266794][ T2079] REG0xa : 0x0
    [62.267421][ T2079] REG0xc : 0x1800
    [62.267979][ T2079] REG0xe : 0xa00
    [62.268534][ T2079] REG0x20 : 0x2000
    [62.269102][ T2079] REG0x22 : 0x0
    [62.269669][ T2079] REG0x24 : 0xa00
    [62.270274][ T2079] REG0x26 : 0x0
    [62.270904][ T2079] REG0x28 : 0x0
    [62.271476][ T2079] REG0x2a : 0x0
    [62.272051][ T2079] REG0x2c : 0x5254
    [62.272649][ T2079] REG0x2e : 0x7840
    [62.273239][ T2079] REG0x30 : 0x210
    [62.273831][ T2079] REG0x32 : 0x2b7
    [62.274425][ T2079] REG0x34 : 0x0
    [62.275014][ T2079] REG0x36 : 0x4a54
    [62.275583][ T2079] REG0x38 : 0x8120
    [62.276146][ T2079] REG0x3a : 0xa0ff
    [62.276722][ T2079] battery charge current: 0mA
    [62.277303][ T2079] battery discharge current: 0mA
    [62.277874][ T2079] VSYS volatge: 8128mV
    [62.278452][ T2079] BAT volatge: 8256mV
    [62.279027][ T2079] SET CHARGE_CURRENT: 4544mA
    [62.279591][ T2079] MAX_CHARGE_VOLTAGE: 8800mV
    [62.280169][ T2079] INPUT_VOLTAGE: 3200mV
    [62.280782][ T2079] INPUT_CURRENT: 500mA
    [62.281363][ T2079] MIN_SYS_VOTAGE: 7168mV
    [62.289146][ T2079] status:
    [62.289180][ T2079] AC_STAT:  0
    [62.289190][ T2079] ICO_DONE: 0
    [62.289202][ T2079] IN_VINDPM: 0
    [62.289210][ T2079] IN_IINDPM: 0
    [62.289221][ T2079] IN_FCHRG: 0
    [62.289229][ T2079] IN_PCHRG: 0
    [62.289238][ T2079] IN_OTG: 0
    [62.289248][ T2079] F_ACOV: 0
    [62.289257][ T2079] F_BATOC: 0
    [62.2892console:/sys/devices/platform/feaa0000.i2c/i2c-2/2-006b # 66][ T2079] F_ACOC: 0
    [62.289275][ T2079] SYSOVP_STAT: 0
    [62.289285][ T2079] F_LATCHOFF: 0
    [62.289294][ T2079] F_OTGOVP: 0
    [62.289302][ T2079] F_OTGOCP: 0

    原理图如下所示:

    e2e.ti.com/.../BQ25703-schematic.pdf

    对此、您能给我们一些建议吗?

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    修改软件后、我们发现了一个新问题、即、在每次断电后、器件需要等待2-3分钟、然后才能插入适配器正常通电。 但是、如果器件  在断电后立即插入适配器、它将无法正常开启。

    通过测量、我们发现当器件无法正常通电时、BQ25703A 引脚4 (CHRG_OK)的输出为低电平。 根据数据表上的引脚定义  、我们了解到该引脚是输出引脚、这意味着 此时没有输出。

    您能给我们一些 解决这个问题的建议吗?

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    当您说无法正常加电时、具体意味着什么? 此外、对于这个新问题、您必须在每次断电后等待2-3分钟才能插入适配器、在此期间电池是否仍然连接?

    从您发送的寄存器值来看、我不会看到任何异常。 我在您的原理图中也没有看到任何异常。 如果您遵循了用户指南、但没有按照您的预期工作、我建议让我们的 EVM 之一来测试我们的芯片。 我们还建议使用 EV2400与 EVM 进行通信。  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    我所说的"无法正常通电"意味着笔记本电脑无法 正常启动系统。  我提到的问题都是没有电池的、没有这样的电池问题。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    您能否验证适配器是否可以在启动时为系统提供负载? 如果在插入适配器时 CHRG_OK 为低电平、则意味着 VBUS 高于 VACOV 或低于 VBUS_CONVEN。 而且、如果 VBUS 低于 VBUS_CONVEN、这可能意味着适配器无法为系统提供足够的电源。  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    测试 PCBA 只是一块空电路板、没有任何负载(屏幕、TP、USB 和其他外设)、因此  电源不应足够。 但是、在断电并重新连接适配器2-3分钟后、电路板将再次正常上电。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    发生这种现象时、您能否提供 VBUS、SW 和 VSYS 的波形? 您是否也可以在启动时在 VSYS 与 PCBA 其余部分断开的情况下提供这些波形?  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    由于有一段时间没有收到您的回复、因此我假设问题已解决、我将关闭该主题。

    如果您需要进一步的帮助、请随时通过 TI E2E 论坛与我们联系。

    此致、

    雅各布