This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:OCD 延迟时间

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255229/bq28z610-ocd-delay-time

器件型号:BQ28Z610

客户正在使用 BQ28Z610。

OCD 延迟配置为1s。

但在实际测量中、它将是1.8s、1.9s。 2.0s。 这是正常的吗?

内部 ADC 采样时间和转换时间是多少?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    除非尚未满足 OCD 条件、否则所需的时间不应长于已编程的 OCD 延迟时间。 它们如何 测量 延迟时间?

    另外、感应电阻器的值是多少?

    请共享设置和日志文件。

    此致、
    何塞·库索  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、请查看上面的说明。

    OCD 没有触发硬件保护。 仅限软件保护。

    我不确定保护器件、

    它在1秒采样期间使用4 ADC 采样的平均值还是在4 ADC 采样的最大值?

    您可以请 FW 团队确认吗?

    如果平均值、则延迟将为(如果延迟配置为1s) 2s~3s;

    如果最大值、则延迟将为1s~2s。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    是正确的、在 BQ28z610中 OCD 好像是 FW 保护。 任何 FW 保护都可以延迟最多1秒和编程的延迟时间。 因此、这是您看到的正常情况。

    该器件还提供可以使用的硬件保护。 请参阅下面的


    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定保护器件、

    它在1秒采样期间使用4 ADC 采样的平均值还是在4 ADC 采样的最大值?

    您可以请 FW 团队确认吗?

    因为我知道电芯放电终止电压、所以它 在1秒内使用4 ADC 采样的平均值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio、

    固件工程师:
    "在单节到两节电池电量计中、bq28z610电流测量每1秒执行一次、而在多节电池电量计(超过2S)中、每250ms 执行一次测量、平均电流为4节电池、而在 bq28z610中、不对电流取平均值。 保护措施每秒检查一次、因此触发条件的分辨率可能为1、具体取决于电流是触发保护措施的最后一个最高电流的时间。"

    它将采用我能从上面读取的最高 ADC。 不计算平均值、

    此致、
    何塞·库索