This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM23625:Tlvm23625

Guru**** 2649025 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM23625, TLVM23625EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245053/tlvm23625-tlvm23625

器件型号:TLVM23625

您好!

我想在设计中使用 tlvm23625。

在我的设计中有电压选择器(ltc4359)。

如果我在电压选择器的第一个输入中具有5V 电压、在第二个输入中具有0V 电压、那么我将在其输出中获得5V 电压。

如果我在电压选择器的第一个输入中具有5V 电压、在第二个输入中具有19V 电压、我将在其输出中获得19V 电压。

因此、当我拥有19V 时、我想使用 tlvm23625来获得5V 电压。

问题是、当我没有19V 电压、而 tlvm32625输入中只有5V 电压、并且 FB 设计为输出5V 电压时、此降压转换器是否会输出输入电压?

假设 tlvm23625将5V 输入传递到输出、当我切换到19V 时、它将输出5V 而没有软启动?

Thabnk 你.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    可以。  当 VIN 为5V 时、tlvm23625将输出尽可能接近5V。 这就是我们所说的掉出模式。

    当 VIN = 19V 时、它应该向输出端传递5V 电压。 VOUT 只是 Rfbt 和 Rfbb 的函数。 它不取决于 VIN。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、

    我漏掉了那个。

    但是、我在数据表中找不到 VDROP 的典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    我们在研究这一点。 我正在订购 EVM、它会在下周送达。 感谢您的耐心。  

    谢谢。
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    感谢您的耐心。 我们在 EVM 上对此进行了测试、似乎需要大于5V 的输入电压才能获得所需的5V 输出电压。 当在此配置中向 TLVM23625的输入施加5V 电压时、该器件将无法调节、且 Vout 保持为0V。  

    针对您的应用、我们建议使用不同的器件。 如果您有任何其他问题、或希望在选择其他器件时获得帮助、请告诉我们。  

    此致、
    卡罗尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    我们再研究一下这个问题、发现 TLVM23625EVM  需要大于5V 的输入电压才能在5V 输出电压下运行、原因是 EVM 上有一个电阻分压器网络。 填充 R4 (默认设置为 R4)时、将使能端设置为高电平所需的输入电压为7.7V。 原理图如下所示:

    要启用输入电压低于7.7V 的器件、必须修改或移除 R4。 我们移除了 R4、发现利用5V 的输入、TLVM23625 能够在器件未加载时输出5V。 但是 、该器件在负载时无法保持5V 的输出电压、因为输入电压过低而无法保持稳定。 有关进一步的说明、请参阅数据表中的第8.4.3.5节压降。 在满负载(2.5A)下、器件以3.8V 输出运行(但由于器件发热、此电压会随着时间的推移而下降。 为了维持3.8V 电压、需要使用散热器)。 这在 EVM 上的可用开关频率选项中是一致的。  

    如果 加载了 TLVM23625并需要5Vout、我们仍建议您使用其他器件。  

    此致、
    卡罗尔