This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:建议 FSW 范围的关系

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256348/tpsm63610-relation-for-suggested-fsw-range

器件型号:TPSM63610

数据表 P15介绍了建议的 FSW 范围。

您能否告诉我为该频率范围设置的背景?

是否存在任何不在建议范围内使用 FSW 的问题?

此外、我能够使用 Webench 设计为12V→3.3V 输出电压/4.5A、在1.928MHz 进行仿真。

这里有问题吗?

e2e.ti.com/.../WBDesign74_5F00_TPSM63610RDFR_5F00_12V_2D00_3.3V4.5A.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satoshi,

    鉴于该电源模块具有集成式2.2uH 电感器、 频率限制范围设置为:对于特定的输出电压、电感纹波比(K)在 CCM 下处于最大负载电流的10%至40%范围内、因此具有合理的峰峰值纹波电流。

    但是,在表中的建议之外进行这项工作不应是一个问题。 它的热性能和效率将会更差、因为它以更高的频率运行。

    此致、

    吉米