请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 主题中讨论的其他器件: BQ25792
我们采用 TPS25750+BQ25792和主机 MCU 控制 TPS25750设计了2节锂电池充电。 MCU 无法初始化 PD 控制器。 第一张图片是 MCU 日志、第二张是 TPS25750、第三张是 BQ25792。
您能给我们评论一下吗?
谢谢
唐边



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Bing、您好!
由于 PD 未处于补丁模式、您的 PD 初始化失败。 它在初始化期间处于 APP 模式、在尝试接收补丁时是不允许的。
若要将 PD 置于 PTCH 模式、请发送'GO2P' 4CC 命令告知 PD 进入补丁模式。 此命令通过 I2C 发送到 PD 控制器。 在下图(TI.com 上提供的技术参考手册中)中、DataX 主机接口寄存器为0x09、而命令主机接口寄存器中、您将把"GO2P"写入0x08。 有关发送4CC 命令的正确 I2C 写入序列、请参阅技术参考手册。 
处于补丁模式后、您可以将 PD 控制器初始化。
此致!
亚历克斯