This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5050:与 DAC80502的 VREFIO 引脚连接

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80502, REF50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256462/ref5050-connection-with-vrefio-pin-of-dac80502

器件型号:REF5050
主题中讨论的其他器件:DAC80502

尊敬的 TI 团队

 

我们将 REF5050的"VREFIO"引脚连接到 VOUT 的"VREFIO"引脚、从而进行评估。

DAC80502的"VREFIO"引脚默认设置为"内部"。

因此、我认为 REF5050的输出电流将在切换到"外部"之前一直增加、这可能会产生大量热量。

我们认为、上述情况中的问题可以归结为器件因发热而损坏。

这种感觉是否正确?

 

此致、

太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    如果 REF50上的输出电流超出数据表中30mA 的最大额定值或温度超过150°C、则器件会损坏和发生潜在的故障。 建议将输出电流保持在10mA 或以下、并将器件温度保持在125°C 或更低

    谢谢。
    约书亚