This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750EVM:TPS25750D EVM、带 BQ25792

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256481/tps25750-tps25750evm-tps25750d-evm-with-bq25792

器件型号:TPS25750

浏览 TPS25750EVM 后:TPS25750D EVM、带 BQ25792 

我仍然对该 EVB 的编程部分感到困惑、  

是否有可用于对 PD 控制器和电池充电控制器进行编程的清除文档  

根据我的理解、对充电控制器进行编程需要使用具有一些跳线选择的 USB2任何编程器。

如何生成充电控制器和 USB PD 控制器的二进制文件以及如何在参考板中对它们进行编程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS25750可使用 TI.com 上提供的网络 GUI 进行编程。 Web GUI 经过简化、使器件编程简单。

    只需打开 GUI 并通过 micro-USB 电缆将 TPS25750EVM 连接到计算机。 GUI 应该会自动检测器件。 要生成二进制文件、只需选择 Web GUI 右侧的 Generate low region 或 full flash binary。  

    有关如何使用网络 GUI 配置器件的详细信息、请参阅 TPS25750的 EVM 指南和应用定制 GUI 指南。

    e2e.ti.com/.../TPS25750_5F00_GUI_5F00_Guide_5F00_slvubz4.pdf

    e2e.ti.com/.../TPS25750_5F00_slvuby2a.pdf

    此致!

    亚历克斯