This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3648:热关断模式

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3648, LM36010, LM2759

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254533/lm3648-thermal-shutdown-mode

器件型号:LM3648
主题中讨论的其他器件: LM36010LM2759

您好!

如果 LM3648处于热关断状态、那么即使芯片温度低于150°C、LM3648也不会运行、直到 Flags1寄存器进行 I2C 读取并执行读取操作、FLAGS1寄存器才会被清除、对吧?

我的客户想知道为什么 在设计 LM3648时应采用这样的保护机制? (我的意思是需要 I2C 读取)
他们希望当裸片温度低于150°C 条件时、LM3648能够自动恢复正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是因为当芯片温度高于150C 时、器件将进入 TSD 以避免损坏、 如果它将自动恢复到正常运行、则可能会再次进入 TSD、因此该机制用于确保运行环境正确并再次恢复正常模式。

    因此、我建议定期连续读取寄存器、确保器件可以恢复正常模式。

    我也对客户的应用程序很好奇、它是否可以轻松导致 TSD?

    谢谢!

    伊夫·李  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没错、它确实很容易导致 TSD。

    这些器件的条件为:V-in = 5V;V-out = 3.2V;I-in = 0.9A;I-out = 0.9~1A;LED_vf = 3.2V。

    你有什么建议避免 TSD 吗?

    或者建议另一个 LED 驱动器器件? (需要 I2C、降压拓扑、低输入电压、不使用 TSD)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    如果很容易导致 TSD、则如果不启用 TSD 功能、器件可能会损坏。

    TSD 也是我们器件的基本保护、所以我不推荐您没有此功能的器件。

    所以、我们只能尝试降低环境温度或改进 PCB 布局来降低芯片温度。

    此外、我们还有 LM36010、它的功能与 LM3648相同、但也有 TSD 功能。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的清晰解释。

    我是否可以提出另一个问题?您能否建议更换 APW7502设备?

    e2e.ti.com/.../APW7502.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    您能否提供以下信息、以便为您推荐适合您应用的器件"

    VIN (LED 驱动器的电源电压)

    2. VLED (串联多少个 LED)  

    3.输出电流(LED 的恒定/闪光电流)

    4.接口(仅限 I2C 或可接受 GPIO/PWM)

    5.您需要多少个通道(我想您只需要驱动1 LED )

    谢谢!

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    请参阅以下条件。

    1. VIN (LED 驱动器的电源电压)=> 5V

    2. VLED (串联的 LED 数量)=> 1个串联的 LED

    3.输出电流(LED 的恒定/闪光电流)=> 1A

    4.接口(仅 I2C 或可接受 GPIO/PWM)=>开;y I2C

    5.您需要多少个通道(我想您只需要驱动1个 LED)=> 1通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    对于您的应用而言、LM2759似乎是最合适的器件、因为它没有 TSD 功能且可以满足您的运行条件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。 这对我来说是很有帮助的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!