This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:VBUS 电源直通

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255742/tps65988-vbus-power-pass-through

器件型号:TPS65988

您好  

我正在设计 USB PD 软件狗、其中一个端口作为功率接收器、另一个端口作为电源。

我想具有 VBUS 电源直通等功能。 这意味着、灌电流端口获取充电器的 PDP、而 拉电流端口会广播充电器的 PDP、即充电器的 PDP 减去消耗功率。

我认为切换内部虚拟设备以更改从源端口广播的 PDP 是合理的方法。

以下是我的问题。

1.是否有任何说明如何通过 Application Customization Tool 在配置数据集上使用虚拟设备的文档?

2.有没有其他方式有  VBUS 的供电直通特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1. 是否有任何说明如何通过应用程序自定义工具在配置数据集上使用虚拟设备的文档?

    我 不知道有任何文档、但建议查看 USB-C-PD-DUO-EVM。 在应用程序自定义工具中、选择与 EVM 关联的 TIDA。

    Unknown 说:
    2. 您是否有其他方式具有  类似 VBUS 电源直通的功能?

    我没有别的办法。  另请参阅此讨论以供 参考

    此致、
    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的信息。
    我确认了 EVM 和项目。 让我确认以下情况。

    1.
    当映射为"Port0 Load App Config n Event"的 GPIO 切换为低电平->高电平->低电平时、将激活虚拟地址= n 的虚拟器件配置。
    我的理解是否正确?

    2.
    如果我将虚拟地址设置为4或更多、如何激活其配置?

    3.
    激活虚拟设备后,虚拟设备上的配置是否覆盖了寄存器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.
    当映射为"Port0 Load App Config n Event"的 GPIO 切换为低电平->高电平->低电平时、将激活虚拟地址= n 的虚拟器件配置。
    我的理解是否正确?

    可以、但是 CONFIGs 的数量限制为3。

    2.
    如果我将虚拟地址设置为4或更多,如何激活其配置?

    我认为这需要通过一个 I2C 命令来连接到 PD 控制器、但需要确认。

    3.
    激活虚拟设备时,虚拟设备上的配置是否覆盖了寄存器值?

    虚拟设备占用配置空间。  不会覆盖任何数据。

    此致、

    克里斯