This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:设计审查

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253303/tps546d24a-design-review

器件型号:TPS546D24A

请复查设计、更改是根据我上一个问题的注释进行的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:  

    我想将此问题分配给帮助您最后一个问题的同一位工程师、您能否确认以下是您刚才也提到的最后一个问题?  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235144/tps546d24a-compensation_pinstrap_calculator

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我指的是上述问题。

    谢谢。

    尼基尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tahar 您好!

    关于我的询问的任何更新、我 期待收到您的回复。

    谢谢。

    尼基尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:  

    彼得今天又回到办公室、我给他安排了这件事、让他继续谈话。   

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil,

    Dani 和我将根据我们之前的建议审查更改,并在明天与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:
    我看到添加的0Ω 电阻器与 BOOT 引脚和 C2548串联、看上去一切正常。 如果您对 VSEL、MSEL1、MSEL2或 ADRSEL 的引脚编程进行了任何更改、希望我进行审阅、请分享该部分原理图的屏幕截图、我可以提供反馈。  
    此致!
    Dani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dani:

    我还没有更改  VSEL、MSEL1、MSEL2或 ADRSEL 选项、它 符合您的建议。

    对 RC  缓冲器中的 R 和 C 阶有何影响?

    感谢您审查设计。

    尼基尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    RC 缓冲器中电阻器和电容器的顺序不会改变缓冲器的功能。 许多设计人员更喜欢将电阻器接地、因为电阻器是耗散最大功率的元件、 因此功率会耗散到地。 不过、缓冲器功能在这两个方面都不会受到影响。  

    此致!
    Dani