This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:具有电源路径的 USB-C PD 充电1S 或2S 锂离子电池

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256249/bq25730-usb-c-pd-charging-1s-or-2s-li-ion-with-power-path

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: BQ25792

您好!  

我 正在考虑使用 BQ25730充电控制器进行这样的设计:采用单节电池(1S)或双节电池(2S)锂离子电池组(8000 -12000 mA)。  

之所以选择该器件、是因为它具有诸多优势、能够为高电流充电和 NVDC 架构提供灵活的解决方案。

充电器电路必须能够协商高达20V/3A 的 USB-C 电力输送、以便快速为电池充电。  

系统负载的额定功率为15W、峰值功率为20W (<500mS)、并且电源路径必须能够在启动充电模式时不间断地保持运行。

电池被馈入升压转换器电源(12W)以驱动负载、并被馈入 LDO (3W)以驱动低压电子产品。 升压转换器的最大输入电压为13V、LDO 的最大输入电压为18V。

我已根据评估板原理图创建了一个设计(*供参考,USB-C 端口配置不正确*)。

Question:

  1. BQ25730基于此应用是组件数/成本最少的最理想选择。 需要相当多的组件、因此更喜欢使用较少的组件。  
  2.  需要什么额外的硬件才能  与 DFP 协商用于 UFP 的 USB PD 配置文件?  
  3. 如何使用 NVDC 配置输出电压、使输出电压即使在高达20V 输入电压充电的情况下也与电池电压相同?
  4. 是否有任何参考设计有助于说明此功能?
  5. 请查看下面的设计以了解任何错误/建议。  
  6. 不需要 EN_OTG 信号、因为该器件 永远不会作为主机工作。
  7. 我不确定是否需要 CMP_IN。 有人能说明一下这个引脚的功能吗?
  8. 是否有任何从 EVM 转移过来的其他器件需要拆除?
  9. 还有其他设计/布局注意事项吗?

任何指导都非常有帮助。 提前感谢!