This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:原理图咨询

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255964/bq24171-schematic-consultation

器件型号:BQ24171

Jeff、您好!

 我对器件参数有几个问题要问您

随附是我的原理图

Q1:我可以在原理图中为 R105&R106使用4.3K 吗?

Q2:在原理图中将5.1 Ω 用于 R112是正确的?

Q3:原理图中的 C103 = 2.2uF、C104 = 1uF、会影响 USB-VBUS 脉冲电流吗? 如何确认该脉冲电流

我希望您可以帮助我解释我在原理图中提出的问题。 谢谢!

e2e.ti.com/.../CHR_2D00_0741-PCBLayout-REV.H.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Dxd、

    附件 pdf 为布局文件。  您能否附上示意图?   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

     下面是电路图。 您能帮助我回答我在上一张幻灯片中

    e2e.ti.com/.../CHR_2D00_0741-ES2B-SCH-REV.H.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Dxd、

    关于1、是的。   

    关于2、是的。

    关于3、C104具有一个用于限制其电流的串联电阻器。 C103将具有一些浪涌电流、但 USB 应能够处理高达10uF 的电容。  问题可能是 Q101快速导通。  您可以添加 C106、R104、尤其是 C105来减慢 Q101的导通时间。

    此致、

    杰夫