请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28810 大家好、
我的客户正在计划 通过单级反激式拓扑设计一个新的分闸式照明电源项目、反激式的输入 Vac 电压高达480Vac、UCC28810在此输入范围内是否可行?
谢谢。
此致、
查尔斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Charles:
是的、您可以将此器件用于具有该输入电压的反激式拓扑。 请参阅随附的有关 LED 驱动器反激式拓扑设计的应用手册。 它提供了每个阶段的设计细节。