This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1化学物质 ID 不合适并且学习失败

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254190/bq34z100-g1-bq34z100-g1-chem-id-not-suitable-and-learning-fail

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好  

客户使用  Sony us18650ft  标称容量:1100mA 充电切断3.65V 放电切断2.2V

 已有 ChemID 可用。 但他们做了黄金倾斜失败。

他们使用 GPCCHEM 工具计算化合 物 ID、即最佳化学 ID 最大值。 偏差%:9.33。

上传日志数据如下所示:

e2e.ti.com/.../40902-_2800_2_2900_.txt

为什么列表中有电池具有相应的 ID、并且计算出的 GPCCHEM 误差很大。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    请同时共享.gg 文件。

    使用 LFP 化学成分、即使电池间的差异很小、也会导致 OCV 表中的误差较高。

    如果我们在化学 ID 数据库中有一个精确匹配项、那么您应该能够使用该化学 ID 进行学习。 确保在循环时执行制造商指定的最大范围、而不是应用程序。 在学习周期之后、您可以对终止电压和充电电压进行降额。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,怀亚特

    感谢您的答复。

    附加了 gg 文件供您参考。

    e2e.ti.com/.../5807.sony05.zip

    请帮助检查它。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    他们使用.gg 文件附带的日志执行了什么测试? 在.gg 文件中、更新状态为0x05、表示已通过学习周期成功获得 QMax。 在日志中、SOC 似乎跟踪得很好、我确实注意到、对于充满电、DOD0始终被上限为0、这表明它们的锥度非常小或它们对电池的充电高于我们对化学 ID 的充电 (始终遵循电池规格)。

    此致、

    怀亚特·凯勒