This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:UCC28051是否可以用于 SEPIC 转换器?

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256247/ucc28051-can-ucc28051-be-used-for-sepic-converter

器件型号:UCC28051

大家好!

我的一位客户有大量 UCC28051作为他们的库存。

他们想要使用 UCC28051设计一个130mA 转换器(Vin=55V~110V、50/60Hz、Vo=61V/SEPIC)。
UCC28051是否可用于 SEPIC 转换器?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我使用此器件编号查看了所有参考设计和 PMP、我只找到 PFC 升压转换器和反激式电源、这是它们的专用器件。 请参阅随附的参考设计器件型号。

    PMP20694参考设计| TI.com

    PMP9730参考设计| TI.com

    我想说是的、您可以将此器件型号用于 SEPIC (具有额外电感器的升压转换器)、 但请注意、没有可为您的设计提供指导的参考设计。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我。