This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:与客户有关的问题's 使用

Guru**** 2615095 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256321/bq40z50-questions-related-to-customer-s-usage

器件型号:BQ40Z50

您好!

我的客户正在设计移动路由器中使用的锂离子电池、他们希望定期记录内置电池组的温度数据、将其传输到终端并进行数据累加。
即使终端侧关闭、他们也希望在电池侧保留一定量的日志、以便在终端开启时将其移动到终端。
他们在 TI 网站上看到了 BQ40Z50。 但他们不确定是否可以使用 BQ40Z50实现上述要求。 您能否告诉他们 BQ40Z50是否可以实现他们想要的功能?
如果可能、我还想了解数据采集的时序和数据存储量。

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hirano-San,

    我们的电量监测计不进行定期温度测量、并将其保存在闪存或 RAM 中以供以后读取。 我们提供了寿命数据、这确实会节省在不同温度区域所花费的时间以及电量监测计在该区域所处的 RSOC、您可以使用此信息或将其外推给他们需要的东西。 请查看"寿命"部分中的 BQ40Z50-R5 TRM。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluucn4/sluucn4.pdf?ts = 1691158771111

    此致、

    怀亚特·凯勒