This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62442-Q1:TPS62442-Q1的最大占空比范围是多少

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26420-Q1, TPS62442-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256203/tps62442-q1-what-is-the-tps62442-q1-max-duty-cycle-range

器件型号:TPS62442-Q1
主题中讨论的其他器件:LM26420-Q1

您好,朋友,

    根据 LM26420-Q1的规格,我可以 在 pic 下面找到 DMAX。 但我在 TPS62442-Q1中找不到相同的参数。 您能提供 TPS62442-Q1的该参数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 TPS62442-Q1、可在100%占空比模式下运行。 数据表中对此进行了详细说明。

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

        感谢您的回复、我知道数据表写入100%占空比。 当占空比达到100%时、低侧开关关闭。 我希望 IC 能够在 PWM 模式下工作。 换句话说,我想知道 Toff 的时间范围,然后 等式=1-Toff*frequency ,结果是占空比。 我对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、回答正确。

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

        您能告诉我 Toff 时间范围吗? 因此规格不满足此参数。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming Shao:

    如果我们可以提供该参数、我必须检查这一点。

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

         谢谢你。 期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming Shao:

    此数据不可用。 我能问一下您为什么需要这些数据吗?

    谢谢。

    法尔海恩