This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A 线性调整率问题

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254990/ucc2897a-ucc2897a-line-regulation-issue

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: TL431

大家好、

我正在将 UCC2897A 用于有源钳位直流/直流、这种情况下面临着>10%的线路调节问题、这是非常高的。

我想问、仅稳定补偿环路或某些 IC 功能(如果有)或其他电路参数可以解决该问题吗?

提前感谢您。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为实现稳定性、请测量波特图、以确定该设计具有足够的增益裕度和相位裕度。  

    如果反馈电阻分压器可以达到基准点、还需要检查基准点。 如果您使用 TL431、电阻分压器应为2.5V 或1.25V、具体取决于您使用的是哪个 TL431。

    检查占空比、查看是否已达到最大占空比。 如果是这样、您需要调节 Ron 以实现更高的最大占空比。 如果您无法进一步增加最大占空比、则需要更改变压器匝数比、以便在设计中提供足够的占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生、您好!

     

    感谢您理解查询并解释了所有可能的原因。

    通过调整低电压和补偿环路下所需的最大允许占空比、该问题已经得到解决。

     

    再次感谢您!

    此致

    锡德汉特