This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563257:原理图审阅

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563257
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256271/tps563257-schematics-review

器件型号:TPS563257

您好!

请求查看该文档中提及的 TPS563257DRLR、Vin、Vout 和 Iout 的原理图以及原理图。

下面提供了该文档的链接。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS563257DRLR.pdf

此致、

纳希克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    感谢您的联系! 我会检查并尽快返回给您。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    您是否愿意与我分享 TPS563257的应用? 有关原理图审阅注释、请将电感值从200nH 更改为680nH。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia,

    它用于 FPGA 中的特定电压轨。

    根据电感器值为200nH 的公式、您能解释一下如何获得680nH 吗?

    此致、

    纳希克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Nachiketh、

    感谢您的分享! BTW、您愿意向我发送您的方程吗? 我可以帮助检查。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia,  

    这是我使用的公式、

    L=(Vout x (1 -(Vout / Vin))/(2 *频率* NOC (最小值))

    其中、

    输出电压= 0.85V

    输入电压= 5V

    频率= 1.2 MHz

    NOC (最小值)= 1.5A

    此致、

    纳希克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Nachiketh、

    感谢您的分享。 此方程用于检查它是否会触发 NOC。  

    实际上、还需要考虑其他因素。  

    为了计算电感器的值、使用了 LIR。 LIR 系数表示电感纹波电流量与最大输出电流之比。 在每个周期中、电感器电流等于第一个公式中的最大输出电流的 LIR 乘以。 电感纹波电流通过输出电容器进行滤波。 因此、选择高电感器纹波电流会影响输出电容器的选择、因为输出电容器的额定纹波电流必须等于或大于电感器纹波电流。 一般情况下、大多数应用的 LIR 通常介于0.2至0.5之间。 因此、可以根据该规则、通过如下所示的第二个公式接收电感器。

    谢谢! 如果您有任何进一步的疑虑、敬请告知。

    BRS

    卢西亚