This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65580:电源定序

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247975/tps65580-power-sequencing

器件型号:TPS65580

大家好、

我有关于 TPS65580的问题、它是否具有针对使能引脚的内部电源排序? 如果不能、您能否建议我们如何将此 IC 应用电源定序作为我的客户计划输出3.3V、1.8V 和1.2V 的电源。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    感谢您的联系! 您能告诉我客户和申请吗? 适用于 FPGA 吗? TPS65261 可支持自动定序/外部电源定序。

    如有任何不明确之处、敬请告知。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    谢谢!

    我不想在公共论坛上透露客户姓名、但我可以通过私人消息向您发送。 该应用不用于 FPGA。 它将降低5V、以便为 USB 集线器、PCIe 开关等多个设备供电。

    此致、

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    让我们通过电子邮件(lucia-gao@ti.com)来讨论更多详细信息和进一步的支持需求。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    我们三周没有收到您的最新消息、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。

    如果您没有任何其他问题、可以点击"Resolved"以关闭该主题吗。  单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。 谢谢!

    BRS

    卢西亚