主题中讨论的其他器件: TPS62933、
您好!
我使用的是 输入电压为 24V 直流的 LM2596S-3.3/NOPB。
电压输入范围必须为7V 到24V DC、最大输出3、3V、1、5A。

组件的值为:
输入电压470uF 35V
D1 STPS3L60U
L1 68 μ H
Cout 220uF 25V 低 ESR
当我在输出侧以24V 直流输入施加短路条件时、我会注意到输出3、3V 时会出现高达~ 6V 的过冲。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是 输入电压为 24V 直流的 LM2596S-3.3/NOPB。
电压输入范围必须为7V 到24V DC、最大输出3、3V、1、5A。

组件的值为:
输入电压470uF 35V
D1 STPS3L60U
L1 68 μ H
Cout 220uF 25V 低 ESR
当我在输出侧以24V 直流输入施加短路条件时、我会注意到输出3、3V 时会出现高达~ 6V 的过冲。
尊敬的 Bob:
我也会在 EVM 上的短路瞬态下看到类似的行为-如 Frank 提到的、使用 ~3.6V 的额定功率相当高的齐纳二极管将会有所帮助。
或者、如果您未锁定到 LM2596、则可以考虑不同/更新的器件、例如、TPS62933数据表中提供了短路恢复图(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62933.pdf)、 几乎没有过冲。 针对您提到的工作条件、还有很多其他 TI 解决方案、您可以在 Webench 中找到它们。
如果您需要更多帮助、请随时继续该主题!
尊敬的 Bob:
是的、我认为您看到的电压浪涌电压对于齐纳二极管来说有点低、这就是它无法吸引浪涌的原因。 您可以尝试专为较低电压设计的齐纳二极管、但在3.3V 时会有泄漏。
您可以尝试实施如下所示的外部软启动电路。
现实情况是、对于这个不涉及大量外部组件的问题、解决起来并不容易。 问题是器件在短路情况下不会关断、这就是存在巨大过冲的原因。 这是相当旧的器件、很抱歉这个问题对于您的应用来说是一个巨大的问题、我非常乐意帮助您过渡到另一个器件。
谢谢。
安德鲁