This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:可接受多大的 BOOT 电阻器?

Guru**** 2392105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254177/tps54302-how-large-boot-resistor-is-acceptable

器件型号:TPS54302

大家好、

可接受多大的启动电阻?

 BOOT 电阻的权衡因素是什么? (我认为电流消耗会增加?)

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hayashi:

    无需在 tps54302参考电路中使用 BOOT 电阻。

    如果要将其添加到控制 SW 振铃中、建议从几欧姆开始。

    较大的 Rboot 会增加开关损耗、并可能影响 BOOT-SW 电压(与 BOOT-SW UVLO 保护相关)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    是的、我知道这是为了减少振铃。 可连接33欧姆启动电阻器吗?

    可能影响 boot-SW 电压(与 boot-SW UVLO 保护相关)[/报价]

    如果客户将 BOOT-SW 电压保持在绝对最大值范围内、是否没有其他限制、对吧? (-0.3V < BOOT-SW < 7V)

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hayashi:

    当 BOOT-SW 电压降至2.1V (典型值)以下时、器件将触发 BOOT_UV。

    您能否在正常运行期间测量 BOOT-SW 波形? 提供了指导。