This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24617:系统+电池充电的电流设置

Guru**** 2811945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254805/bq24617-current-setting-for-system-battery-charging

器件型号:BQ24617

你好

当我的系统消耗4A 电流且电池充电设置为3A 时、ACSET 的电流设置应该是多少。

是应该将其设置为7A 还是仅设置为4A?

谢谢

阿特拉弗纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atharva:

    如果您希望系统负载为4A、电池充电电流为3A、则需要将 ACSET 设置为7A 或更高。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  但我不确定我是否理解正确。  

    如果您查看数据表中的应用手册、会看到下面突出显示的设置。

    I ADAPTER LIMIT = 4A / I CHARGE = 3A。  ACSET 设置在4A 下完成。

    上述设置意味着当电池充电电流为3A 时、系统仅消耗1A 电流。

    当系统消耗3A 电流时、电池充电电流仅为1A。 ?

    谢谢

    阿特拉弗纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atharva:

    bq2461x 具有动态电源管理(DPM)功能、可在达到输入功率限值时减小电池充电电流、以避免在同时为系统和电池充电器提供电流时使交流适配器过载。

    示例:适配器电流 :4A、系统负载:3A、并且充电器被设定为以3A 的电流为电池充电。

    系统负载将消耗3A、充电电流将约为1A。 如果您希望电池以3A 的电流充电、而系统负载消耗3A 的电流、则需要提高输入电流限制。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 现在已澄清!