This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:R、G、B、W 端口规格

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255892/lp5562-r-g-b-w-port-spec

器件型号:LP5562

您好!

我们尝试通过添加外部 FET 来控制大量 LED。

LP5562的 R、G、B 和 W 端口是否为漏极开路?

我想检查是否应使用上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 LP5562的输出是电流接收器、我想您可以 参考下图来添加外部 FET。

    例如、SCAN_4连接到 OUT0、SCAN_4_HIGH 连接到 LED 的阳极、LED 的阴极连接到 OUT1。 如果您想点亮该 LED、您可以关闭 OUT0&OUT1的电流阱。

    BR、Jared